This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC6311:DAC6311中的 P/U、P/D 电阻器和 ESD 保护规格

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1261725/dac6311-p-u-p-d-resistors-and-esd-protection-spec-in-dac6311

器件型号:DAC6311

关于 DACx311Series 器件、内部是否都有 P/U 电阻器或 P/D 电阻器?

后跟三个端子。 kΩ 存在、有多少 μ m?

它们是否还具有 ESD 保护二极管?

A)同步/

b) SCLK

c) DIN

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    输入引脚上没有内部上拉电阻器。 您提到的三个数字输入引脚具有 ESD 单元、当引脚上的电压比 VDD 高0.3V 时、ESD 单元开始导通。 这就是绝对最大额定值为 VDD + 0.3V 的原因。  

    此致!

    K·琼斯