This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663:如何配置测试图形寄存器

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1261775/adc3663-how-to-configure-the-test-pattern-registers

器件型号:ADC3663

我们正在尝试以16位输出分辨率在两个通道上启用测试模式输出。 自定义模式0xAA 和0xbb 写入寄存器0x14和0x15、为了启用测试模式0x6C 写入寄存器0x16。我们接收到的输出与寄存器0x14和0x15中写入的值完全不同。 请说明配置测试模式的正确方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoja:

    您能否尝试在 CHA 上的斜坡测试图形中配置器件。

    这可以 通过使用以下写入来完成:  

    0x14 -> 0x01

    0x15 -> 0x0

    0x16 -> 0x08

    此致、Amy