This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200-SP:最大直接数字化频率

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260214/adc12dj5200-sp-maximum-frequency-for-direct-digitization

器件型号:ADC12DJ5200-SP

您好!

我正在考虑将 ADC12DJ5200-SP 用于直接数字化架构(ADC 之前不进行降频转换)。

调制射频信号的最大频率是多少(带宽从10到100 MHz)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurine、

    ADC12DJ5200-SP 具有10GHz 模拟输入带宽、此外、ADC 还能够在双通道模式下以5.2GHz 的频率进行采样、或在单通道模式下以10.4GHz 的频率进行采样。 这有助于回答您的问题吗?

    此致!

    埃里克·克莱克纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    具有10.4GSPS 的 ADC 如何能够在不重叠(奈奎斯特频率)的情况下对@ 10.4GHz 的信号进行数字化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurine、

    是的、正确、如果您在10.4GHz 下运行采样时钟、则将无法在10.4GHz 下对信号进行采样、因为您将位于奈奎斯特边界、并且信号将重叠。 一般而言、最好离奈奎斯特边界约10%。 此外、您还应确保信号带宽不会跨越奈奎斯特边界。

    此致!

    埃里克·克莱克纳