This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7957:模拟输入电压定序?

Guru**** 2819795 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7957

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1261396/ads7957-analog-input-voltage-sequencing

器件型号:ADS7957

您好!

我在设计中使用的是 ADS7957。  它由用于模拟(VA)和数字电源(VBD)的3.3V 电压轨驱动。  模拟输入为<= Vref、即2.5V。  在施加模拟和数字电源电压之前、芯片是否能够容忍存在模拟输入(即大于0V)?   在施加 Vref 电源电压之前、芯片是否能够容忍存在模拟输入(即大于0V)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    如果您查看绝对最大额定值表(第10页、第7.1节) 、AINP 或 CHX 电压输入不能超过 VA 超过300mV。  因此、VA/VA/PWM VD 电源需要在输入出现之前或期间出现。  在 VREF 之前存在通道电压不是实际转换结果不正确之外的问题、这不会对芯片造成任何损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、谢谢!