This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:噪声问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADC3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1262009/adc3424-noise-issue

器件型号:ADC3424
主题中讨论的其他器件:THS4551

大家好、

我们使用 ADC3424设计了定制电路板。 我们使用测试模式测试了接口、它们还行。 但当我们使用 VCM 短接输入引脚进行测试时、 所有通道都有不同的噪声。 此外、当我们使用 THS4551进行驱动时、Noise Pattern 并没有随施加的电压而变化。 每个时钟都更改了40个 LSB。 我们还更改了采样频率(50Msps)、噪声没有变化。 如何消除该 噪声? 此外、您是否愿意解决这个问题?

使用 VCM 结果短接引脚:   

施加的直流电压输入:  

我们使用2线选项和 数据格式:偏移二进制。

我们的原理图

我们的布局: