This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:无法获得 DAC161S997的连续输出

Guru**** 2578725 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1262298/dac161s997-not-able-to-get-continuous-output-of-dac161s997

器件型号:DAC161S997

您好!

我 正在连接 DAC161S997 通信的 MCU 通信连接器。

当我将值写入时 DACCODE 寄存器 以设置输出、使其仅提供一毫秒的输出。

对于连续输出、我将值写入寄存器 中的无限循环。

您能建议我设置一次 DACCODE 寄存器并为我提供连续输出的任何解决方案吗?

谢谢。

拉杰耶夫 ·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajeev,


    DAC161S997具有 SPI 超时、我想您看到的是器件达到了 SPI 超时错误。 一旦检测到错误、此器件随后将 DAC 设定为错误输出(3.375mA 或21.75mA)。 第9页的数据表第8.3.1.2节和第8.4节对此进行了讨论。

    DAC 期望在特定时间段内接收 SPI 命令、或者器件认为控制器已丢失通信。 一旦它认为它已经失去通信、它就通过将 DAC 设定为误差电流来发出一个错误信号。

    要停止 DAC 设置错误、您可以通过将 MASK_SPI_TOUT 位设置为1 (ERR_CONFIG 0x05寄存器中的位4)来屏蔽此错误。 如果要保留该函数、也可以通过将 SPI_TIMEOUT[2:0](ERR_CONFIG 的[3:1]位)设置为更长的时间段来更改超时时间周期。


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢约瑟夫·吴、我得到了答案。