This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:AFE4300 ESD 支持

Guru**** 2874210 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300, TPD1E01B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1251194/afe4300-afe4300-esd-support

器件型号:AFE4300
主题中讨论的其他器件: TPD1E01B04

您好、TI 团队:

我需要有关 AFE4300 ESD 保护的支持。 目前、测量引脚的输入级具有额外的 ESD 二极管来保护 IC。  在 ESD 合规性测试期间,当我们对电极施加超过+/-3kV 的电压时, AFE4300的相应引脚被损坏。 AFE4300 PIN 的输入阻抗变得太低(100欧姆),如果我尝试进行测量,这是完全 错误的。 ESD 二极管之后的 ESD 二极管不会损坏、所以我真的不明白会发生什么。

 与 可调整的 AFE4300引脚相比、ESD 二极管的钳位或击穿电压可能过高、但我不确定这一点。

您有任何建议或建议吗? ESD 二极管的特性是否与 ESD7361HT1G 不同? 我选择它是因为低电容。

下面您可以看到输入级的电气原理图(组件及其值)。

•L1铁氧体→Wurth 742792041
•R1/C1→kΩ Ω/ 4.7μF
•D1 ESD 二极管→ESD7361HT1G

提前感谢您。

此致、

盖塔诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该应用程序工程师出差,将在 7月28日回来与您.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不是 ESD 保护二极管专家。

    但是

    也许您可以尝试以下操作-

    https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/TPD1E01B04DPYR/6590827

    https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/TPD1E10B06DPYR/3197744

    否则、可能需要将您转给 接口 ESD 或 TVS 二极管部门。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的答复。 事实上,我的问题是关于 AFE4300 . 这些引脚能否在几十微秒的短时间内支持16V 电压? 这是否就是 ESD 放电期间输入端口 AFE4300损坏的原因?

    我知道您的团队处理的是不同的东西、但关于 TVS 二极管、我有几个问题和一个请求

    您为什么向我建议 TVS 二极管器件型号 TPD1E01B04? 是否有技术原因或用于 AFE4300评估板的 IC?
    您能将我关于 ESD 的问题分享给 TVS 二极管部门吗、或者请我联系我以编写电子邮件?

    谢谢你。

    此致、

    盖塔诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚在中根据 NDA 意识到了这个讨论。

    我将删除讨论、并会通过电子邮件与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NDA、在电子邮件中讨论和讨论。

    关闭 TT