This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:关于信号和噪声的频段

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260079/afe4490spo2evm-about-the-frenquency-of-signal-and-noise

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490

大家好、

1) 1) AFE4490中测试的 SNR、关于 SNR 的计算、有必要了解噪声和信号的电压值、噪声和信号的频率范围是如何确定的、它们是什么? 关于 SNR 计算部分、VFS_Signal 和 VRMS_Noise 是如何计算的?  

2)还会发现该板无法连接到 GUI 界面。 GUI 不断提示我电路板未连接、但电路板指示灯亮起。  

您能帮助我们来看看这个案例吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为延迟道歉。

    我会在8月24日前给您回复

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道是哪个客户提出的问题? 如果不允许披露、请将其转换为内部资料或向我发送电子邮件。

    ----------------

    客户指的是哪个/什么 SNR?

     客户指的是什么 VFS_Signal 和 VRMS_Noise?

    -------------------------------------------------------

    关于 EVM GUI -

    客户是否从 https://www.ti.com/product/AFE4490#software-development 下载并安装 GUI?

    SLAC556  AFE44x0SPO2EVM GUI v2.4

    确保-

    0. 在 Windows 10中使用其他计算机。

    1. 在 GUI 安装完成之前、请勿将 EVM 连接到 PC。

    2. TI 建议拥有管理员权限以避免安装过程中出现问题

    我尝试在计算机上安装、或者在计算机中卸载并重新安装、GUI 可以连接和读取/写入寄存器而不会出现问题-

    谢谢