This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:SPI 查询

Guru**** 2825765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1262555/ads127l01evm-spi-enquiry

器件型号:ADS127L01EVM
主题中讨论的其他器件:ADS127L01

大家好、

根据 ADS127L01数据表中的"8.5.3数据格式"、数据结构为24位+ 8位状态字、因此:

  1. 我是否可以知道 ADS127L01的 SPI 也以32位结构发送数据?
  2. 根据"8.5.4状态字"、我们可以禁用8位状态字、那么在我们禁用状态字功能后、SPI 发送的数据大小是多少?
  3. 如何禁用状态字? 是否有任何示例代码可以通过 SPI 共享、以了解如何配置(禁用数据状态字)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest

    1. 可以,上电复位时,状态字被启用,您需要传输32b 字。

    2. 可以,您可以禁用8b 状态字。  禁用状态字后、所有转换数据将是24位字大小。

    3. 可以通过向 CONFIG 寄存器的 CS_ENB 位写入1来禁用8b 状态字。  (数据表中的图96和表23)

    我们没有适用于 ADS127L01的特定示例代码、但您可以通过将0x02h 写入 CONFIG 寄存器来禁用状态字。  请参见图93。  

    在这种情况下、要发送到 ADC 的确切24b 字将为: 0x41 00 02h

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用