This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:将其与第三方 MCU 配合使用

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1262041/ads127l01evm-using-it-with-3rd-party-mcu

器件型号:ADS127L01EVM

大家好、

我对下面的 ADS127L01EVM 有疑问:

  1. 我是否可以通过 SPI 将此 EVM 中的 ADC 传感器与第3部分 MCU 相连?
  2. 是否有任何 EVM 应用手册(涉及第三方 MCU)可用?

谢谢!

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest

    是的、您可以使用 J6将外部处理器连接到 ADC。  我们没有此用例的任何应用手册。

    在 JP1上安装跳线以禁用 EVM Tiva 处理器。

    使用 S3通过将/HWEN 开关设置到0 (ON)位置来配置 ADC 功能引脚。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的答复。

    顺便说一下、我们是否需要拆下这些 J3跳线以断开 Tiva 和 ADC 传感器?

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest

    安装 JP1后、Tiva 处理器被强制复位、并且所有引脚都是高阻态。  但是、这些线路上仍有杂散容性负载。  为了获得最佳性能、可以移除 J3上的所有跳线、但通常无需这样做。

    是的、使用外部处理器时、移除 J3上的所有跳线并不是一个好主意。

    此致、
    基思