This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7741:DAC7741与 DAC7742之间的区别

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7742, DAC7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1263337/dac7741-difference-dac7741-vs-dac7742

器件型号:DAC7741
主题中讨论的其他器件:DAC7742

专家、您好!

DAC7741和 DAC7742之间的主要差异是什么?

我们需要您快速响应。

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    请参阅数据表中的这两个屏幕截图。 这些器件使用不同的数据格式。 FOE 示例、DAC7742在代码0xFFFF 处输出0V、在代码0x7FFF 处输出中压。 DAC7741在代码0x0000处输出0V、在0x8000处输出中压。  

    此致!

    K·琼斯