This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:关于收发器

Guru**** 2845760 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1263438/adc12dj3200-about-transceiver

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: AFE7950

您好!

TI 中是否有支持高达3GHz 范围的收发器 IC?

否则

如何将 ADC12DJ3200 与 MSP430连接?

谢谢你。。。 !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anburaja:

    请查看 AFE7950器件。 就连接任何 JESD 接口器件而言、都需要具有高速收发器的 FPGA。 微控制器是不可能实现的。 这些数据速率通常超过10Gbps、没有微控制器能够处理这种数据量。  

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯,

    感谢您的答复。

    好的好的。

    现在我想用 MSP430控制器来配置和控制 AD9364,如果可能的话?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anburaja:

    我不知道任何关于 AD9364的信息。 这是一个模拟器件器件。 MSP430仅适用于采样率(kHz 范围)较慢的 CMOS 接口器件。 要加快速度、CMOS、LVDS 或 JESD 接口器件需要 FPGA。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    如果我使用处理器而不是控制器、这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑任何能够连接到微处理器的转换器能否具有足够大的输入带宽来满足您的3GHz 输入要求。 最接近的器件是连接了 LVDS 的器件、我们的大多数 LVDS 器件的输入带宽仅低于1GHz 左右。 我不确定如果不使用外部下混频器、您提出的要求是否可行。 如果您在 ADC 之前将3GHz 信号混合到模拟中、您将拥有更好的选择、因为现在您处于0Hz 左右的基带、并且可以使用较低的采样器件。 我的建议是研究软件可编程混频器或使用可编程时钟合成器为模拟混频器提供可调 LO。 这是我能想到的实现该目标的唯一方法。

    此致、Chase