This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:ADS7038-Q1

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038, ADS7038-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1263250/ads7038-q1-ads7038-q1

器件型号:ADS7038-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7038

我需要有关 ADS7038外部 ADC 芯片的 CRC 配置的支持
我浏览了在线提供的 ADS 驱动程序、但其中没有提到启用 CRC 位的序列。

此外、数据表中没有"带 CRC 的寄存器写入"的数据。 数据表中提供有关输出数据格式的信息的第8.3.9节也不提供有关在读取帧时 CRC 是如何附加到帧的信息。

请帮助介绍在手动模式下启用 ADS7038中的 CRC 位并附加 CH/ID 或状态位的序列

需要以下输入:

1.用来启用 CRC 位的第1个寄存器写入的帧长度是多少?  

2.我们是否应该在 TX 阵列中 CRC_EN 位的第1次设置期间附加 CRC 并希望 CRC 位于 RX 中? 或者我们是否应该仅在下一个操作中执行该操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:ADS7038-Q1

    我需要有关 ADS7038外部 ADC 芯片的 CRC 配置的支持
    我浏览了在线提供的 ADS 驱动程序、但其中没有提到启用 CRC 位的序列。

    此外、数据表中没有"带 CRC 的寄存器写入"的数据。 数据表中提供有关输出数据格式的信息的第8.3.9节也不提供有关在读取帧时 CRC 是如何附加到帧的信息。

    请帮助介绍在手动模式下启用 ADS7038中的 CRC 位并附加 CH/ID 或状态位的序列

    需要以下输入:

    1.用来启用 CRC 位的第1个寄存器写入的帧长度是多少?  

    2.我们是否应该在 TX 阵列中 CRC_EN 位的第1次设置期间附加 CRC 并希望 CRC 位于 RX 中? 或者我们是否应该仅在下一个操作中执行该操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Supritha、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您将在一帧中启用 CRC、然后 提供从下一帧开始计算的 CRC 值。  因此、第一个帧中有24位、之后有32位。