This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:LVDS 的斜坡模式测试

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1262132/afe58jd48evm-ramp-pattern-test-for-lvds

器件型号:AFE58JD48EVM

大家好、我们有2个有关 EVM 的问题:

 

1)我们使用 EVM 板的 GUI 来配置 ADC 芯片,对于初始测试,我们还使用内部斜坡发生器(其数据格式的默认设置)来测试进入 FPGA EVM 的 LVDS I/F。 数据表中未提及发生器的数据格式。 是无符号的还是二进制补码的? 如果可以配置输出格式、我们想知道如何配置。

 

2)完成所有的 GUI 配置步骤后,我们需要将时钟从使用40MHz (确认)更改为预分频到20 MHz。 寄存器0x29中的预分频器是否以及是否还有其他寄存器要更改以使新设置生效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    感谢您的联系。

    请在线查找我的评论。

    1)我们使用 EVM 板的 GUI 来配置 ADC 芯片,对于初始测试,我们还使用内部斜坡发生器(其数据格式的默认设置)来测试进入 FPGA EVM 的 LVDS I/F。 数据表中未提及发生器的数据格式。  是无符号的还是二进制补码的?  如果可以配置输出格式、我们想知道如何配置。

    TI:默认的数据格式是二进制补码。

    2)完成所有的 GUI 配置步骤后,我们需要将时钟从使用40MHz (确认)更改为预分频到20 MHz。  寄存器0x29中的预分频器是否以及是否还有其他寄存器要更改以使新设置生效?

    TI:我无法跟进您的问题。 您是否在考虑将 ADC 输入时钟降低到20MHz (在这种情况下、您可以在 EVM 上使用外部时钟输入并提供20M 时钟)

    我们没有任何用于对时钟进行2分频的预分频器。

    谢谢。此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    非常感谢这里的信息!

    1)所以,只是检查斜坡发生器的数据输出不能再改变为无符号并且只能以二进制补码输出? 我假设斜坡从零开始、因此不会经过任何(-)值?

    2)我不应该提到寄存器0x29 ( ADC 中的寄存器),但我指的是 LMK 时钟芯片上的预分频器。 我应该能够使用 GUI 来调节 LMK 的预分频器?

    此致、

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    1)所以,只是检查斜坡发生器的数据输出不能再改变为无符号并且只能以二进制补码输出? 我假设斜坡从零开始、因此不会经过任何(-)值?  

    TI:输出格式为2C、因此您需要将数据视为2C 和绘图。

    2)我不应该提到寄存器0x29 ( ADC 中的寄存器),但我指的是 LMK 时钟芯片上的预分频器。 我应该能够使用 GUI 来调节 LMK 的预分频器?

    TI:是的、您可以在时钟分频器模式(CDM)下配置 LMK、然后只使用最终分频器来设置 ADC 时钟。 下图显示了我将要讨论的相应块。 黄色突出显示的是分压器。 分频器的相应 SPI 地址也显示如下。

    谢谢。此致、

    阿比谢克