This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:TSW14J58EVM

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF, TSW14J57EVM, ADC12DJ4000RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260778/tsw14j58evm-tsw14j58evm

器件型号:TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RFTSW14J57EVM

刚刚购买了 SW14J58EVM 卡。 当运行 HSDC 以连接电路板时、弹出错误"固件版本与 DLL..."。  仅供参考、安装了 HSDC IT 5.20、我也尝试更新(在线)。  我有另一个  SW14J57EVM 板、它在当前 HSDC 下可以正常工作。

请帮我解决。  

谢谢。

息烽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北京市海淀区

    我们正在调查您的问题、我们将在1-2个工作日内与您联系。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xifeng:

    您是否能够进行配置和采集? 如果是、则应该没有问题。 这可能是由于在 TSW 板上将新固件编程到 FPGA、与 HSDC Pro 查找的版本不匹配。 发生这种情况时、我的理解是 HSDC Pro 默认使用基本函数、并且仍然允许器件进行捕获。 您能否从 Select ADC 下拉菜单中选择器件 ini 文件并尝试捕获(需要使用相应的 GUI 对 ADC EVM 进行编程)?

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    我无法正确加载器件。  实际上 ADC 下拉列表中的 ini 选项非常有限。 例如、当我使用 RF5200 ADC 时、我使用_JMODE1、但无法在下拉列表中找到 JMODE1。 已尝试_JMODE30几次、HSDC Pro 刚刚崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xifeng:

    接下来我将把时间交给 ADC12DJ5200RF 工程师。 请等待他们的答复。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在尝试加载 ini 文件时遇到的错误。 RF5200仅有4 ini 选项(JMODE0、JMODE10、JMODE21和 JMODE30)。 用于 TSW57板的批次。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xifeng:

    我只想补充一点、该 ADC EVM 是在 TSW14J57EVM 作为数据采集的主器件时发布的、这就是 ini 选项中显示的选项不多的原因。 TSW14J58出现之后、因此、我猜测只有少数常用模式为该固件创建。 TI 应该能够为您特定的 JMODE 创建新的 ini、并为您更新 ini 文件中的固件 dll。  您对评估哪个特定的 JMODE 感兴趣? 这将有助于加快您的解决方案速度、因为工程师需要此信息。  

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前 、我需要 JMODE 单通道(交错)和双通道来支持 RF5200 ADC。 我还需要这些 Jode 用于 RF4000 ADC。 从长远来看,我需要 更多的 JMODE。 我理解这种情况、并希望  TSW14J58  很快将与 TSW14J57完全兼容或可互换。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xifeng:

    您想要使用哪个特定的 JMODE? 如果您查看 ADC 用户指南中的表7-23、它将为您提供该器件的所有 JMODE 的完整列表、每个表都有一组不同的功能。 同时、我将尝试重现您在使用 J58时看到的问题。

    此致!

    埃里克·克莱克纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我的用户指南没有 表7-23。 您能否共享用户指南? 我们可以查看相同的电机。

    目前 、我需要 JMODE 单通道(交错)和双通道来支持 RF5200 ADC。 我还需要这些 JMODE 用于 RF4000 ADC。 从长远来看,我将需要 更多的 JMODE。 我理解这种情况、并希望  TSW14J58  很快将与 TSW14J57完全兼容或可互换。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xifeng、请查看数据表中的此表。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc12dj5200rf.pdf#page=95

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric 和 Chase:

    浏览完表后、我想将 JMODE1和3 (也可能为0和2)用于 ADC12DJ5200RF 和 ADC12DJ4000RF  模块。  

    谢谢。

    息烽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太好了、我将致力于调试您看到的问题、并尝试测试这些 JMODE、然后在星期五之前与您联系。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我有一个 JMODE 相关的问题要问您。  在7.4.3的指南中(页面标签为92)、该指南规定了
    7.4.3双输入单通道模式(双 DES 模式)
    ADC12DJ5200RF 还可用作采样率等于2 μ V 的单通道 ADC
    乘以 CLK+和 CLK-引脚上提供的时钟频率(FS = 2 ×fCLK)。 该模式使两条曲线
    通道的方法是对它们进行异相采样、而每个通道对单独的模拟输入(INA±和 INB±)进行采样。
    有效采样率是器件时钟输入(CLK±)的两倍。 该模式适用于对输出进行采样、
    交错式跟踪保持模拟前端。 可以通过将 JMODE 设置为单通道模式来选择该模式
    如±模式和设置 SINGLE_INPUT 以同时使用 INA μ±和 INB μ 中所描述的那样(请参阅输入多路复用器
    控制寄存器)。 数字处理和 JESD204C 接口使用与单通道
    模式对其中一个输入进行采样。"

    那是哪个 JMODE?

    我相信这两个通道是按顺序采样的、而不是同时采样。 换句话说、它将首先使用2Xfclk 的速率对通道 A 采样、然后对通道 B 采样。  我是否理解正确?

    谢谢。

    息烽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xifeng:

    在双 DES 模式下、两个 ADC 在时钟的相对边沿上计时、但它们具有独立的输入。 这通常在 ADC 前面有一个单独的采样保持电路时使用。 因此 FS = 2xFclk、但 ADC 将在一个时钟边沿上对通道 a 采样、在另一个时钟边沿上对通道 b 采样。

    此致!

    埃里克·克莱克纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的详细解释。 根据您的答案、通道 a 和 b 的时间轴之间会出现时移。时移应小于1/fs。 希望这一次我得到了正确的(^_^)。

    息烽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xifeng:

    是否尝试对两个不同的模拟信号进行采样或在两个输入之间分离的一个模拟信号进行采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    有一些情况。  

    1)。 我们只需要测量一个信号、因此我们只需要高达5.2GS/s (或10.4GS/s、具有交错功能)的单通道模式

     2)。 我们有两个信号 A (同相) 和 B (正交)、因此我们需要双通道模式(同时采样)  

    我认为我们目前不需要双 DES 模式、但如果我们可以测量两个信号(均使用最高的 2xFclk 进行采样)、它可能会很有用。 如果我们不关心通道 A 和 B 之间的相位(或相关性)、这种模式可能是一种非常有效的 方法。

    谢谢。

    息烽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xifeng:

    我认为、如果您要在10.4GHz 对两个单独的信号进行采样、则需要两个以单通道模式运行的单独 ADC。 双 DES 模式用于对您刚刚将其扩展到两个输入的相同信号进行采样、而不是单通道模式。在这种模式下、您只将模拟信号输入到一个输入、ADC 在内部将信号路由到两个 ADC。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我明白了。 谢谢。

    息烽