This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:-

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1262857/ads1278evm-pdk--

器件型号:ADS1278EVM-PDK

您好!

希望您做得好。 该查询是关于主板 MMB0版本 D、BOM E 。 我们关注的是 MMB0修订版的用户手册/原理图/BOM、 D、BOM E。目前为 ADS1x7xEVM-PDK 提供了很多相同的信息、但为主板 MMB0修订版 D、BOM E。这有助于我们查看 MMB0中的引脚排列和电压基准等、但也会影响 ADC。

此外、我们还希望了解确切的输出电压和电流输出、以便为 MMB0电路板供电。

只是为了阐明  ADS1x7xEVM 用户指南(修订版 A)(TI.com) 提到了有关用于 打开 MMB0电路板的电源连接的以下信息:

  • 输出电压:5.5VDC 至15VDC
  • 最大输出电流:>= 500mA

我们 根据上面指定的信息订购了交流适配器、并且具有以下额定值:

  • 输出:9VDC
  • 输出电流:1A

而在 ADCPro 硬件和软件安装手册(修订版 A) (在 ADS1x7xEVM 用户指南中链接)中、电源连接信息为:

  • 必须输出6V-7VDC
  • 额定电流应至少为2A。

非常感谢您确认 为 MMB0板供电所需的电流和电压额定值。

提前感谢您。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aliaqbar:

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    有关 MMB0板的唯一文档可在此处找到:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/775258/2868385#2868385

    交流适配器要求有点混乱。  交流适配器所需的稳态电流为500mA、但在上电期间、这会在短时间内增加。  某些额定值为500mA 的适配器可以正常工作、但其他适配器不能正常工作。  为了提高正确上电操作的可能性、我们将电流额定值的建议值增加到2A。  在大多数情况下、额定电流为1A 的适配器应该可以正常工作。

    不会损坏 MMB0电路板的最大输入电压为15V。  不过、该电压通过线性稳压器降至5V、3.3V 及其他电压。  电路板将以更高的输入电压上电、但线性稳压器最终将进入热关断状态、电路板将停止工作。  这就是我们现在建议最大输入电压为7V 的原因。  在您的用例中、9V 适配器可能在典型室温为23°C 的实验室中可以正常工作、但如果在更高温度的环境中使用、线性稳压器可能会在几分钟后关闭。   

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用