This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:问题

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1263090/ads8528-questions

器件型号:ADS8528

我们一直在一些项目中使用 ADS8528、对此我有几个问题。

  1. 每个通道对的转换结果存储在哪里?
  2. 是否可以单独访问每个通道对的转换结果?
  3. 每个通道对是否可以与所有其他通道对同时执行转换?
  4. 如果所有通道对上的转换同时完成、如何访问结果?
  5. 如果我使用外部基准、我是否需要启用基准缓冲器?

谢谢!

 

Eric Bogomolny、

高级数字工程师。

西屋技术股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  要回答您的问题、请执行以下操作:

    1. 转换结果存储在每个通道的移位寄存器中。
    2. 不需要-你必须按顺序浏览转换结果。  第29页的图36显示了一个激活了 CONVST_A 和 C 的示例。  输出转换结果显示了 CHAx 和 CHCx 的新数据、而 CHBx 和 CHDx 具有旧的转换结果。
    3. 是-每个对都有自己的 CONVST 引脚。  如果四个 CONVST_X 引脚连接在一起、则所有八个通道将同时采样。
    4. 再次-请参阅图36、数据从 A0到 D1按顺序读出。  如果您在串行模式下运行、则可以有四个 SDO 流-每个通道对一个。  CHx0将首先呈现、然后是 CHx1。  还可以选择通过 SDOA 发送所有串行数据-该选项会从 CHA0开始发送数据、最后使用 CHD1结束。
    5. 否-基准缓冲器仅用于内部基准。