This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8584S:ADS8584S

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8584S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1263079/ads8584s-ads8584s

器件型号:ADS8584S

ADC ADS8584S 有一个"串行"接口。

如何将 ADS8584S 连接至具有标准 SPI 接口的微控制器?

TI 是否对此有任何 AN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    下面是 使 ADC 能够在串行模式下工作的基本连接:

    1. 引脚~ADC 的 RD/SCLK <- 微控制器的 SCLK
    2. Pin ~CS of ADC <-/CS of microcontroller
    3.  ADC 的引脚 DB7/DOUTA  ->微控制器的 MISO
    4.  ADC 的引脚繁忙->微控制器的 GPIO (中断输入)
    5. ~PAR/SER/BYTE SEL = 1
    6. DB15/字节 SEL = 0
    7. DB14->AGND、DB[13:9]->AGND、DB[6:0]->AGND

    我们没有这方面的应用手册、但如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢、此致(&R)、

    戴尔