This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:并行备用

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1262077/adc128s102qml-sp-spare-in-parallel

器件型号:ADC128S102QML-SP
主题中讨论的其他器件:ADC128S102

该器件是否支持热/冷并行系统的并行备用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    我假设您在谈论的系统中、一个 ADC128S102已上电并 处于运行状态、而另一个 ADC128S102已断电?  

    如果是这种情况、则在系统级别、没有理由让此器件不支持此配置。  然而、当器件断电时、任何 IC 器件引脚上都不能存在任何大于+/-0.3V 的电压电平、否则、将超出绝对最大额定值。  换句话说、不能简单地将此器件与另一个器件引脚并联、并且不能在另一个 ADC 处于加电状态时关闭它。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用