This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:使用 ADS1256读取微伏值

Guru**** 2804105 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADS1256, INA851, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260221/ads1256-reading-micro-volts-using-ads1256

器件型号:ADS1256
主题中讨论的其他器件: INA851ADS1261、ADS1262

大家好!

我正在做一个项目、使用 ADS1256读取介于1uV 到1mV 之间的微电压。 我能够正确读取毫伏、但就微伏而言、ADC 未给出预期值、而且存在波动。

有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢、此致

Srinivasa m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivasa m:

    您的系统中可能存在高于您要读取的电压电平的噪声。 精确的微伏级测量需要一个噪声非常低的系统。

    您能否发送原理图?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan Lizon86:

    感谢您的答复。 很抱歉响应延迟。 我已经将连接到 Raspberry PI 4计算模块的 ADC 原理图附上。 请查看原理图。

    谢谢!

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivasa m:

    在 ADC1之前有两个信号调节级(INA +缓冲器)、在 ADC2之前有一个缓冲器。 这两个分量都会导致噪声和失调电压误差、 尤其是因为这两个分量的精度都很低。 如果您想要低噪声、高精度的测量、则应使用更高精度的器件。 例如 INA851、而非 AD620。 我也不清楚为什么您在 INA 和 ADC 之间需要一个缓冲器、INA 应该已经具有很高的输入阻抗

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

     感谢您的答复。 您能帮我讲一讲由 INA851和 ADS1256组成的原理图吗? 读取微伏值非常重要。

    谢谢  

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivasa m:

    如果您可以更换组件、则可以考虑改用 ADS1261或 ADS1262等器件。 这些器件集成了低噪声放大器、可以直接读取压力传感器的输出、前提是压力传感器输出处于 ADC 的5V 输入范围内。

    我没有专门针对压力传感器的参考设计、但这些传感器通常只是电阻式电桥测量、因此您可以参考此指南以了解更多信息: https://www.ti.com/lit/an/sbaa532/sbaa532.pdf?ts = 1692723932433

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    原型设计已完成、但无法更改 ADS1256。 任何其他解决方案。

    Srinivasa m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivasa m:

    当我推荐 INA851时、您需要了原理图。 这意味着您可以更改组件。

    如果您无法更换元件、则会受困于您设计的信号链的性能。 遗憾的是、在高性能 ADC 前面有非常低性能的放大器。

    如果您想、您可以在放大器论坛中发布类似的问题、您可以询问您所选的放大器是否可以进行引脚对引脚替换、放大器的性能会更好。 由于他们是放大器专家、该团队将为您提供最好的支持。 听起来您的 ADC 工作正常、因此误差源来自输入端的低质量放大器  

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan

    我曾提到一个使用 ADS1256设计的有效应用。 他们还没有使用任何放大器或 INA 来读取模拟信号、但精度很高。 在该应用中、还可以测量1至100的微电压范围。 他们仅参考了数据表而遵循的电路。  

    谢谢

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivasa m:

    是的、我建议始终先遵循数据表。 此外、ADS1256具有集成的增益级和缓冲器、因此我不清楚您为什么将它们添加到您的信号链中

    只要在 ADC 前面添加元件、就会向信号链中添加噪声和直流误差。 因此、您必须确保这些组件的噪声和误差相当于或小于 ADC 的噪声/误差。 否则、无需选择低噪声、高精度 ADC

    -Bryan