This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249:SPI 与 ADS4249不兼容

Guru**** 2555160 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1263489/ads4249-spi-is-not-working-with-ads4249

器件型号:ADS4249

您好

我具有 Zynq 板、其中 PL 组接口(1.8V)与 ADS4249  

同时使用1.8V 的 PL SPI、但仍 无法使用 ADS4249

当我们使用01编写第0th reg 时、我可以看到以下   

但当我再次尝试读取相同的寄存器时、我无法得到预期   

请注意、RESET 与0连接

我是否需要 fallow 一些序列  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否可以尝试读回0x0以外的寄存器? 此寄存器不支持回读、因为它包含读取位。  

    此致、

    马特