This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF EVM 和 TSW14J57EVM 的 TSW14J57EVM:兼容性和配置

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260159/tsw14j57evm-compatibility-and-configuration-for-adc12dj5200rf-evm-and-tsw14j57evm

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ5200RF

你(们)好。

我计划使用 ADC12DJ5200RF EVM 和 TSW14J57EVM 进行测量。 我是否需要 ADCxxDJxx00 RF EVM GUI 和 HSDCPro GUI 来开始测量? 能否仅使用 HSDC Pro GUI 来配置 ADC12DJ5200RF EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、要进行测量、您需要同时使用 ADCxxDJxx00 RF EVM GUI 和 HSDCPRO GUI。 ADC GUI 将对 ADC EVM 板上的 ADC 和所有时钟进行编程、HSDCPro GUI 将对采集卡 FW 进行编程并显示所有采集数据。 您无法使用 HSDCPro GUI 配置 ADC12DJ5200RF EVM。 我希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    埃里克·克莱克纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    因此、ADC GUI 和 HSDCPROGUI 都是必需的。

    我注意到 ADCxxDJxx00RF EVM GUI 中有一个库。 我是否有可能创建一个程序来配置 ADC? 如果您能提供有关如何使用的更详细说明、我将不胜感激。

    宫本良太

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryota、

    我不认为 GUI 中包含的库对于任何外部开发都有用、而是支持此 GUI 的 LabVIEW 驱动程序、因为它构建在 LabVIEW 框架之上。 当然、您也可以创建一个程序来使用 python 和 FTD2xx dll 等来配置 ADC。 我们有一个此 dll 版本、该版本更容易用于快速编写脚本以评估我们的设备、但支持此功能的工程师目前不在办公室。 这是您有兴趣了解的内容吗? 如果是、我会要求他回答这个问题。   

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了清楚起见、我在前面添加一条注释、我们使用的 dll 版本仅用于简化 FT4232器件上的 SPI 通信、不包括对 ADC 本身进行任何形式的函数/API 调用。 这些函数将必须手动编写。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    我对该 DLL 非常感兴趣。 请您向我提出请求。 只是为了澄清,我的理解是, Python 是必要的使用该 DLL 吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有几个问题需要补充:

    1. 在 ADCxxGUI 文件夹内、有一个名为"Shared Librarie"的文件夹。 是否也可以利用此功能?

    2. 在 ADCxxGUI 应用程序运行时、是否可以从自定义软件应用程序控制 ADCxxGUI 并将设置写入 ADC? 我正在考虑通过将命令指令输入到我的自定义软件中来通过 ADCxxGUI 启用 ADC 的配置。

    提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryota、

    我将努力为您提供该 DLL。 上述库不可用、也不允许进行这种与 HSDC Pro 自动化类似的控制。 理论上、可以根据需要使用 Python 的 PyAutoGUI 软件包来实现软件自动化、但这需要在运行自动化时打开 ADC 软件并将其放在 PC 的前景视图中。 我建议避免这种情况、并使用另一个选项来配置 ADC、我们将很快提供这种方法。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryota、

    我们将在明天早上为您收集所有这些信息、因此请留意最新消息。

    此致、Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryota、

    下面是用于将 SPI 命令写入 ADC 和 EVM 板上的其他时钟部件的 FTDI dll。 这将使您能够配置 ADC12dj5200rf 器件。 我还随附了一个自述文件、其中包含一些其他信息。

    此致!

    埃里克·克莱克纳

    e2e.ti.com/.../simple_5F00_api.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我将根据此进行最佳拍摄。