This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1035EVM:电机驱动器电流检测

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1035EVM, AMC1035, AMC1306M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1263547/amc1035evm-motor-driver-current-sensing

器件型号:AMC1035EVM
主题中讨论的其他器件: AMC1035AMC1306M25

我正在使用 AMC1035EVM 评估板来检查是否能够使用它来测量电机相位上的电流。 我有以下问题

可以承受24V 共模电压吗? 由于我的相电压为24V、

当输入时钟为20MHz 时、我应该期望的输出频率是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikram:

    请查看 ADS1035数据表中的图45。  您将找到相电流感应以及 VBus 和相电压测量的示例。  AMC1035具有+/-1V 的输入范围、适合用于输入共模电压限制为(大约) Vdd/2的电压检测应用。  图45中所示的 AMC1306M25用于电流检测应用。  AMC1306M25的输入范围为+/-250mV、更适合分流电阻器。  在任何一种情况下、输出都是以调制器时钟速度运行的位流、因此20MHz 时钟为您提供20MHz 位流。