This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:ADC12DJ5200 EVAL 板:LMX2594器件接口与 FPGA

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TXV0108-Q1, SN74LV1T126, LMX2594, SN74LVC8T245, SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1261388/adc12dj5200rfevm-adc12dj5200-eval-board-lmx2594-device-inteface-with-fpga

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594SN74LVC8T245、TXV0108-Q1、 SN74LV4T125、SN74LV1T126

您好!

在 ADC12DJ5200评估板中、LMX2594器件输入(如 CS、SCLK、来自 FPGA 的 SDI 信号使用 SN74AVC4T774RSVR 器 件从1.9V 电平转换为3V3、电平转换器的输出连接到 FET 多路复用器。 我对3V3级别转换有疑问。

对于电平转换器 IC、SN74AVC4T774RSVR 3.3V 时的输出电压 电平为 VOH 电平为2.3V、VOL 电平为0.7Max、而 LMX2594器件的输入逻辑电 平为 VIH 电平为1.4V、VIL 电平为0.4 Max。

两个器件如何彼此兼容、电平转换器 VOL 高于 LMX2594器件的 VIL 电平。

在本例中、我的 FPGA 仅支持1.8V 电平、而 LMX 支持1.8V 至3V3。 如果我想  直接从 FPGA 连接 CS、SCLK、SDI 信号、则 VOL (max)高于 LMX VIL (max)。 在本例中、我必须将1.8V 电平转换为3.3V 几乎所有3.3V 时的电平转换器输出逻辑电平为 VOH 电平为2.3V、VOL 电平为0.7最大值。  对于3.3V 电平或很长的导通时间、

因此、不是将其转换为3.3V IAM、而是将其转换为2.2V、以便使电平转换器的输出电平与 LMX2594器件输入匹配。

请找到以下给出的相同图像。

我想知道在评估板中该逻辑是如何工作的?

针对这个问题、我们是否需要真正进行电平转换、或者直接从 FPGA、我们是否可以连接所有 LMX2594器件?

请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LMX2594、我们需要信号为低0.4V 以确保其为低电平、需要高于1.4V 以确保其为高电平。  可能还有一定的裕度、但按0.4到0.7相差甚远、所以这不是我在生产中会尝试的东西。

    现在、如果取一个最小电压为2.3V、最大电压为0.7V 的信号、并使用电阻分压器乘以1/3、例如串联10k 和分流22k、那么您应该处于正常范围内。

    对于该  IC SN74AVC4T774RSVR、似乎是在创建一个不必要的科学实验。  如果您有1.9V 逻辑、那么只要您的高电平高于1.4V 并且您的低电平为0.4V 或更低、它就应该可以直接连接。

    此致、
    迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!

    感谢您的答复。

    在 FPGA 上、我具有1.8V 逻辑电平、而 FPGA 的 VOL 最大值为0.45、LMX2594 VIL 最大值为0.4V。

    在本例中、我是否也可以直接连接来自 FPGA 的信号?

    请查看随附的 LMX2594设计图像并提供反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshitha,

    高:  1.8V > 1.4V?   确定

    低:  0.45 < 0.4?、否、不符合规格

    当我们的规格为0.4V 时、您输入的电压为0.45V。

    由于规格为0.4V、我不能说它肯定会在0.45V 下工作。  我认为这可能会起作用、因为两个器件加在一起只有0.5V 推动电压、但我无法保证这会起作用。  因此、从技术角度而言、要符合规格、您需要某种电平转换器或分压器。

    此致、

    迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harshitha,

    几乎所有3.3V 时的电平转换器输出逻辑电平为 VOH 电平为2.3V、VOL 电平为0.7最大值。  对于3.3V 电平或很长的导通时间、 [/报价]

    请注意、 LMX 器件的 VIH 最小值似乎为1.4V、最高为 Vcc。 因此、2.3V 应该可以接受。

    您的原理图似乎也显示了 SN74LVC8T245。 谢谢、您还可以看到 TXV0108-Q1用于更低的 VOL 转换器。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Michael、您好!

    感谢您的答复。

    在我的原理图 IAM 中、使用电平转换器将电压从1.8V 转换到2.2V、因此根据电平转换器 产品说明书、 2.3V 时的 VOL 最大值为0.3V、这也有助于实现较低的 VOL 电平。 您能检查并确认我们是否可以使用2.2V?

    我在 muxout 信号电平转换器上还有一个问题、

    对于 LMK_MUXOUT 、我们将使用散热电平转换器从3.3V 转换为1.8V;对于其他 SPI 线路、我将使用不同的电平转换器(请参阅随附的原理图)。 它是否会导致 SPI 接口(多路复用器)出现任何时序问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harshitha,

    您是想了解电平转换器还是 LMX?

    请注意、无需担心电平转换器问题、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    感谢您的答复。

    那么、 我可以为 MUXOut 和 SPI LMX2594输入信号使用不同的电平转换器吗?

    请检查下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harshitha,

    是的。 例如、您 可能还会看到 SN74LV1T126、其中 MUXout 的 VOL 较低、SPI 输入的 SN74LV4T125也较低。

    另请注意、谢谢、数据表中的指定值为 IOL 驱动器的最大值、客户情况很可能会更小。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    感谢您的答复。

    在 LMX2594器件数据表中、VIL 最大值称为0.4V、而在电平转换器数据表中@、它提到 VOL 最大值为0.7V。

    在这种情况下、VOL 大于 VIL、如果我连接两个器件、它们之间是否会兼容? 对于逻辑"0"、电压电平不在有效范围内。 请检查并确认相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harshitha,

    指的是哪个电平转换器数据表? 是否有可能 审议以下各项建议?

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal:

    我参考了  SN74LVC8T245该 IC 数据表。

    我查看了 sn74lv4t125器件数据表、在该器件中、我还 担心逻辑"0"电压电平。 根据下图、LMX2594=3V3时、VCC VOL 最大值为0.45 (25度)和0.5V (高温)、LMX2594器件的 VIL 最大值为0.4V。 对于逻辑0电平、它将导致问题。 请检查并 确认?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harshitha,

    请注意、最大值是整个工艺变化、电压、温度范围内的最坏情况下的最大值、您的系统很可能无法观察到该最大值。

    例如、对于 LVC8T 器件、我昨天获得了一些基准数据、并 在1.8V 至3.3V 的输出范围内观察到大约0.1V 的典型低电压、如下所示(C2作为输入、C3和 C4都作为具有不同探头/负载的输出)。

    因此 、我建议根据您感兴趣器件的系统要求进行验证、0.4V 要求应该不是问题、谢谢。

    此致、

    迈克尔.