This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:为什么模拟接地被连接到晶体振荡器的 GND 端子

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1264537/ads1298recgfe-pdk-why-analog-ground-is-connected-to-the-gnd-terminal-of-crystal-oscillator

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298R

您好!

我不确定 ADS1298R 的电路配置。 我很好奇、晶体的接地端子上为什么采用 AGND 连接而不是 DGND 连接。 我注意到、该模拟接地也连接到 ADS1298R IC 的 DGND 引脚。 有人能解释一下设置的理由吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需分离 AGND 和 DGND。

    在 EVM 原理图中、查看 R74、AGND 从 MMB0主板的 TP8全局/通用/通用 GND 连接/共用、其中 DGND 和 AGND 共享/共用

    谢谢