This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSC1210Y5:MSC1210Y5PAGT

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1263808/msc1210y5-msc1210y5pagt

器件型号:MSC1210Y5
主题中讨论的其他器件:MSC1210

您好!

您能否确认此 Pn#MSC1210Y5PAGT 的 MSL 级别

我的客户收到的这些器件具有2个不同的 MSL、即3和4。

实际上、TI 的网站上已经标明了该部件的 MSL 4。

MSL 3的生产日期代码应为1938+51825+5和1926。

另外、如果 MSL 级别的封装错误会影响部件质量吗?

请查看通知。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    MSC1210符合 MSL4而非 MSL3标准、因此在设备干燥包装时、我们的组装和测试站点无意中将该封装标记为 MSL3。  MSL 等级是针对从封装中移除的器件特定相对湿度和温度的标准器件等级。

    包装一旦在干燥包装外将开始吸收水分。  如果超过 MSL 等级、则在器件进入回流焊循环时、过多的水分可能会导致问题、如果器件未首先进入额外的烘烤流程、则可能会导致器件损坏。  请参阅 MSL 等级和回流焊曲线中与 MSL 相关的其他信息

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的更新。