This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADS131B26-Q1:禁用 AVDD 或 IOVDD 过压诊断时器件复位

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131B26-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1264246/faq-ads131b26-q1-device-resets-when-disabling-the-avdd-or-iovdd-overvoltage-diagnostic

器件型号:ADS131B26-Q1

您好!

我正在功能安全电池管理系统(BMS)中使用 ADS131B26-Q1。 我正在利用各种集成式器件诊断功能来满足潜在故障指标(LFM)。
我注意到在禁用 AVDD 或 IOVDD 过压诊断时、器件在某些情况下会复位。

此致、
约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 AVDD 或 IOVDD LDO 分别必须为内部和外部电路提供约5mA 或更高值、则可能会出现您正在经历的复位行为。

    当禁用过压诊断(设置 AVDD_OV_DIAG_EN = 1b -> 0b 或 IOVDD_OV_DIAG_EN = 1b -> 0b)时、仅在启用过压监控器时才会发生复位(AVDD_OV_EN = 1b 或 IOVDD_OV_EN = 1b)。

    为了防止在禁用过压诊断时器件复位、请禁用过压监控器(AVDD_OV_EN = 0b 或 IOVDD_OV_EN = 0b) 之前 禁用过压诊断、如数据表中所述(请参阅"诊断和诊断过程"部分)。

    此致、
    约阿希姆·武尔克