This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210:未使用 AVDD 电源的终止

Guru**** 2813805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1265070/amc1210-termination-of-unused-avdd-supply

器件型号:AMC1210

您好!

在旧线程 AMC1210中:AMC1210 AVDD 电源的 最后一个答案是"如果不使用信号发生器功能、则不需要 AVdd 电压轨、不过、您应考虑端接 AVdd 和 AGND 引脚。"

"终止"是什么意思? 可以将 AGND、 尤其是 AVDD 接地吗?

谢谢。

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的提问。 您可以 通过一个大约10k 欧姆的电阻器将 AVDD 拉至 AGND。  

    此致!

    萨米哈