This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:使用 TX7332和 AFE5832的 Swaroop 电路板的样本数无法更改

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1263707/afe5832lp-the-number-of-samples-of-swaroop-boards-using-tx7332-and-afe5832-cannot-be-changed

器件型号:AFE5832LP

我们想使用 Swaroop 实现一些超声波应用、但50MHz -2030采样点只能实现少数美国收购。 对于其他 AFE 板、我看到他们的 GUI 中的采样点数量可以达到65536、为什么我不能在这里进行设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Swaroop 板使用非常低端的 FPGA 来实现更低的成本和功耗。 利用 FPGA 中的给定存储器、我们只能捕获这么多的样本。  如果您想采集更多样本、则可以使用主页上提供的延迟功能。 因此、在首次捕获 N 个样本时、应用与 N 个样本等效的延迟、并为接下来的 N 个样本再次进行采集。  

    此致、

    沙比尔