This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:为什么差分电容应该是 delta sigma ADC RCR 抗混叠滤波器中共模电容值的10倍左右

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1264304/ads131m04-why-the-differential-cap-should-be-about-10-times-the-value-of-the-common-mode-cap-in-the-rcr-anti-aliasing-filter-for-delta-sigma-adc

器件型号:ADS131M04

您好!

在下面的帖子中

[FAQ]Δ-Σ ADC 抗混叠滤波器组件选择-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

计算 Cdiff 后、CCM 大约为1/10 Cdiff、但为什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高精度调节、

    共模电容器用于衰减通常 在较高频率下出现的共模噪声和采样干扰。 此外、共模电容器之间的失配会导致差分噪声或误差、共模电容器的容值越小、失配越小。 这些是    建议使用较小共模电容器值的关键原因。

    此致、

    戴尔