This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF84:终止未使用的 JESD 通道

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1264789/dac38rf84-termination-of-unused-jesd-lanes

器件型号:DAC38RF84

我们的设计仅使用 DAC 上提供的8个 JESD 通道中的4个。  我们应该如何处理电路板上未使用的4个通道。  我们是否可以将输入保持未连接状态、或者是否有推荐的端接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    可以将未使用的串行器/解串器输入保持悬空状态。 请确保使用寄存器0x4A 使这些未使用的通道断电/禁用、以降低功耗。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!