This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7029-Q1:SPI 时钟速度模糊

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7029-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1264382/ads7029-q1-spi-clock-speed-ambiguity

器件型号:ADS7029-Q1

大家好、

ADS7029-Q1数据表 在第一页列出了"SPI 兼容串行接口:32 MHz "、但与时序要求相关的所有其他详细信息表明24MHz 具有最大时钟速度。

第6.6节甚至明确列出了 SCLK 频率作为24 MHz 最大值。

此器件是否与32MHz SPI 时钟兼容?

干杯——提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛! 我们要尝试了解该32MHz 条目来自哪里。  同时、对 ADS7029使用24MHz 时钟时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我怀疑这可能是 ADS7029、ADS7039和 ADS7049数据表之间的复制粘贴错误。

    该 ADS70 4 9数据表一致地列出了32MHz 的所有位置的最大 SPI 时钟速度。  实际上 ADS70的2Msps 吞吐量 4 9、除非 SPI 速率为32MHz。 在24MHz 等速度下、对于几位数据而言、时间不够、根本没有足够的时间。

    该 ADS70 3 9数据表、与 ADS7029数据表一样、在顶部列出了32MHz SPI 时钟速度、但之后指的是28MHz 在大多数其他位置的最大时钟速度。

    我很想知道 ADS70器件是否 2 9和*39在32MHz SPI 速度下也兼容,但我将设计规格假定它们分别是24MHz 和28MHz 的最大值。