This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10:所述的最大值如何 VDDLA、VDDLB 和 VDDCLK10的总电源电流可为这三个电源轨中的每一个分配?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1265448/dac39rf10-how-does-the-stated-max-summed-supply-current-for-vddla-vddlb-and-vddclk10-divides-up-for-each-of-the-three-rails

器件型号:DAC39RF10

尊敬的 TI 团队:

数据表提到了 JESD204B (VDDLA + VDDLB + VDDCLK10)的电流=~820 mA。

了解这三个电源轨中每一个电源轨的电流要求后、可以使用一个单独且额定电流可能更低的 LDO。

您是否有有关总和如何分隔每个导轨的值?

此致

比约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjoern:

    大约60%的功率用于 VDDCLK10、而 VDDLA/VDDLB 每个都是20%。

    此致、

    Geoff