This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S022:如果 VA 斜升速度小于 VD、会发生什么情况?

Guru**** 2926740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1261644/adc128s022-what-happens-if-va-ramps-slower-than-vd

器件型号:ADC128S022

您好!

您能告诉我、如果 VA 斜升速度比 VD 慢、会发生什么情况吗?  如果 ESD 二极管导通、会发生什么情况?

数据是否会损坏、直到两个电压都上升或器件是否以某种方式损坏。

谢谢。
亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的提问。 建议您的 VD 超过 VA 不超过300mV、因为这会打开 ESD 二极管、 还会违反 VD 的绝对最大额定值(最大值= VA+0.3V、最大值为6.5V)、这可能会对器件造成永久损坏。 共享的 ESD 资源类似于输入引脚、如数据表的图37所示:

    当 ESD 二极管导通时、电流将重定向到 VA。 重定向电流可能超出数据表第6.1节中给出的任何引脚电流(最大值=±10mA)的绝对最大额定值、这将损坏器件。

    我希望这对您有所帮助。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Samiha、

    常见的问题是、我担心的是时间、而不是振幅。

    如果您想说在 VD 之后不要让 VA 上电超过300ms、那么我们就可以了、因为我模拟的延迟约为23us。

     

    如果此23us 成为问题、我将不得不减慢 VD 的上电速度、这意味着需要一些死区部件、因为电路板已经制造完毕。

    请告诉我,谢谢!

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    数据表未指定特定的最小延迟、因此只要 VD 在任何点都不超过 VA 超过300mV、您就应该没有问题。 由于 持续时间 非常短(23us)、因此可能不是问题、但随着时间的推移、仍可能会损坏器件。

    此致!

    萨米哈