This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316EVM:问题

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1263653/tx7316evm-problem

器件型号:TX7316EVM

您好,

我最近买了一个新的 TX7316EVM、但是第一次用的时候有一个问题。

根据用户指南、连接电源(±5V,±50V,±100V)。 按下开关 S1和 S2后、我在示波器上看到处于片外波束形成模式的波形、这与用户指南中的相同。 然后关闭电源、 将 USB 电缆连接到电路板、并打开 GUI。  选择5级模式。 之后、我打开电源、发现+5V 电源受到限制。 从 TP1到 GND 的电压为0.026V。

我确认电源电压正确、并且 电路板上没有可见损坏。 这是什么原因呢? 我可以将其发回维修还是申请销售退货?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路板可能配置为三级模式、并且您也尝试在五级模式下进行配置。 您是否可以首先尝试在三级模式下打开 GUI?

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到 R22、R66、R67…… 电阻器 R23、R61、R64…… 不在板上、因此我认为该板配置为5级。 此外、自从购买 EVM 之后、我还没有更换过电路板上的元件。

    我 按照建议在三级模式下打开 GUI、但+5V 电源仍然有限。 这个问题还没有解决。 请帮我。

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您没有在 A 侧应用过电源。 您是否也可以在标记的连接器上应用电源并进行检查?

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您所说、我将电源应用到所有三个连接器、但+5V 仍然受到限制。

    这是我第二次购买 TX7316EVM。 旧板已使用了几个月、但有一天它会出现+5V 限制电流问题、D10不亮。 新电路板在首次使用时也存在相同的问题、D10和 D11 未亮起。 我使用的电源和电线没有改变。 您能帮助我找出 EVM 故障的原因吗?  将 USB 线缆连接到电路板 和打开电源的顺序是否会影响使用?

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到将5V 电源的最大电流限值设为0.2A。 您能否将最大电流限制设置为0.5A、然后查看是否提供了5V 电源且 EVM 是否能正常工作?

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在将最大电流限制设置为0.5A、但没有提供+5V 电源。 它仍然受到限制、显示为2.2V。 EVM 无法正常工作、示波器上没有波形。

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否确认您是否在离线模式下工作、您能够将5V 电源转换为5V 电平、以及需要多大的电流?

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    起初、在5级离线模式下似乎是正确的、如下图所示:

    然后我关闭所有电源。 将 USB 线缆连接到计算机后、再次打开电源时发现+5V 电源受到限制。 现在、无论是在离线模式还是在线模式下、+5V 电源在两种模式下都受到限制。 我测量以下测试点的电压:

    TP1-GND:0.026V   TP2-GND:1.60V   TP3-GND:0.04V TP4-GND:2.05V   TP5-GND:-5.01V    

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您共享 TP 电压。 许多 LDO 似乎变得糟糕。 不确定具体发生了什么、但我们过去已经看到 USB 的浪涌电流可能会造成损坏。 为了保护 EVM、我们已将隔离器放置在 EVM 上、因此 我们 不希望发生这种情况。

    我们可以讨论下一个计划、但希望通过邮件讨论。 您能通过 support_us_afe_tx@list.ti.com 联系我们 以进行进一步讨论吗?

    谢谢!   

    此致、

    沙比尔