This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258EVM-PDK:不带 MMB0的 ADS1258

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1265045/ads1258evm-pdk-ads1258-without-mmb0

器件型号:ADS1258EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1258

大家好、

(1) 我想在没有 MMB0的情况下连接 ADS1258以连接 RZA2M 处理器。 I 此 ADS1258电路板 J4.1-2 (ADC_AVDD)和 J4.3-4 (ADC_AVSS)中没有跳线。 是要求这么做吗? 我参考原理图、我了解到它是 ADC 的电源。

 

(2) 应该向 J5A 提供电源吗? 短接 J5A.2和4的用途是什么。

我检查过论坛、没有人有这个问题。 请回复。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad K R:

    以下是您的问题的答案:

    1.我会参考原理图以确保向 EVM 上的正确位置供电。 如果您想使用双极电源、至少需要提供 AVDD 和 DVDD 电源、还可能需要提供 AVSS。 如果使用单极电源、则 AVSS = GND。

    2.可以,电源可以提供给 J4或 J5

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan

    我在单极电源中使用它。 我为 J5.3和 J5.9提供+5V 和+3.3V 电源。 我在2个电路板之间为 J6提供 SPI 通信线路和接地。 我为使硬件完成工作而必须提供的任何其他东西。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad K R:

    如果正确连接了两个电源、设置通信线路、并在两个电路板之间提供牢固的接地连接、则应该是不错的选择。

    此外、确保 J4上的跳线设置正确、因为已经将电源连接到 J5。

    -Bryan