This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316EVM:硬件问题

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1252839/tx7316evm-hardware-problem

器件型号:TX7316EVM

使用 TX7316EVM 时、±5V 电源异常。 部件是否有故障或 CPLD 有故障? 如何处理? 测量数据在以下文件中列出。

e2e.ti.com/.../7776.data.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poemling:

    感谢您与我们联系。

    让我将这个主题分配给支持 TI 超声波发送器产品的 Savyan。  

    他会尽快回到你身边。

    谢谢、此致。

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来消耗的电流高于预期。 从此处显示的数据来看、1.8V LDO 似乎是有缺陷的那个。 您可以通过移除 LDO 并检查+5V 电源电流和电压来确认这一点。

    移除 LDO 后、检查 TP1与地之间的阻抗。 1.8V 连接的唯一组件是 CPLD。 如果移除 LDO 后阻抗也很低、则 CPLD 可能已损坏。 否则、1.8V LDO 可能出现故障。

    谢谢。此致、

    萨维扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Savyan:

    移除 LDO (U1)后、TP1与地之间的阻抗为0.5 Ω。 此时、空引脚5与空引脚2之间的电路可能短路。 在 这些 引脚之间测得的阻抗如 下图所示。  此短路是否导致从 TP1到接地端的低阻抗?  您能否帮助我确认 CPLD 已损坏?

    TP1与接地之间的阻抗:0.5 Ω    

    R7两端的阻抗:3.38 kΩ    

    R10两端的阻抗:3.38 kΩ

    谢谢。此致、

    普林格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poemling:

    从上面的测量可以看出、TP1节点与地之间存在短路。 有几个组件连接到该节点、包括 CPLD。 为了确认 CPLD 已损坏、您必须移除连接到该节点的所有电容器、并重新检查 TP1节点的接地阻抗。 如果短路仍然存在、则 CPLD 很可能已损坏。

    谢谢。此致、

    萨维扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我想 用新的 CPLD 替换损坏的 CPLD,我应该选择哪一个? 5M570ZT100A5N 或5M570ZT100C4N?   用户指南中为5M570ZT100A5N、但电路板上的实际安装为5M570ZT100C4N。

      

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    名称上的细微差异与速度和温度等级相关。 对于我们的应用、它们都应该可以工作。

    此致

    萨维扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CPLD 损坏的可能原因是什么? 打开或关闭电源的顺序是否会损坏 CPLD?

    谢谢。此致、