This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5675A-SP:我想对数据输入 I/O 使用 CMOS 而不是 LVDS。 是否有其他方法可以使用 LVDS 驱动器?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1265323/dac5675a-sp-i-want-to-use-cmos-rather-than-lvds-for-data-input-i-o-is-there-a-way-other-than-using-the-lvds-driver

器件型号:DAC5675A-SP

我想对数据输入 I/O 使用 CMOS 而不是 LVDS。 是否有其他方法可以使用 LVDS 驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siwon:

    请参阅 以下链接中的应用手册"将不同逻辑器件与 LVDS 接收器连接"。  它将解释如何将 CMOS 与 LVDS 连接。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slla101

    此致、

    Geoff