This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] データコンバータープロSW 关于高速数据转换器专业版 GUI 中的触发模式

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1259974/sw-about-the-trigger-modes-in-the-high-speed-data-converter-pro-gui

器件型号:DATACONVERTERPRO-SW

您好、团队成员:

我有一个关于高速数据转换器专业 GUI 中的触发模式的问题。 您能否提供有关这些触发模式预期用途的更多信息?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    当您将 HSDC PRO 与 TSW14J56或 TSW14J57 EVM 配合使用时、有触发端口(既是触发器的输入、也是触发器的输出) 这样您就可以从外部触发器信号触发 ADC 捕获、或者可以根据触发信号触发同步 DAC 输出。

    有关详细信息、请参阅以下文档的第3.1.3.2节:

    https://www.ti.com/lit/ug/slwu087e/slwu087e.pdf

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我已经阅读了手册。 我还有一个问题:当使用一个外部触发器进行捕获时、外部触发器所需的间隔是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用外部触发器采集 ADC 数据时、数据会"存储"在 TSW14J56存储器中、直到指示 HSDC PRO 释放存储器。 因此、时间间隔受存储空间的限制、并指示释放存储器。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我知道需要保存和内存释放说明。 您是否认为在以8ms 的间隔进行2ms 的测量后可以进行另一次测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。 我使用 HSDC Pro 自动化 DLL。 HSDC Pro Automation DLL 是否具有存储器释放指令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryota-San、

    所有 HSDC PRO 自动化位于:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL

    DLL 中应该有触发器释放。

    2ms 和8ms 间隔可能受 DLL 运行时间的限制。  

    对于这样的精确触发系统、最好您自己创建 FPGA 解决方案来执行此类活动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。 感谢您提供材料。

    非常感谢您提供有关潜在时间限制的信息。

    当外部触发器产生一个10ms 周期的上升信号时、是否可以针对每个上升信号采集数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这会非常困难、因为您需要在每次触发之前转储数据、以确保下一个触发捕获