This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE881H1:数据转换器论坛

Guru**** 2524070 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE881H1EVM, AFE881H1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1263462/afe881h1-data-converters-forum

器件型号:AFE881H1

大家好、

我们购买了 AFE881H1EVM 板。我们没有找到使用 SPI 示例代码来测试该板的 HART 通信。

对于在系统控制器和 AFE881H1EVM 板之间使用 SPI 建立 HART 通信、我们需要支持这些示例代码。

此致

阿莎 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asha:

    目前、我们没有任何将 SPI 与 HART 通信结合使用的示例代码。 我们借助 HART 完成的固件开发由第三方(Smart Embedded Systems)完成。 如果您有兴趣联系他们开发 AFE881H1、我可以将联系信息转发给您。

    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 我 有兴趣联系他们进行有关 AFE881H1的开发工作

    您能否分享联系方式?

    此致

    阿莎 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     问题是、如何配置 TI HART 调制解调器以在 SPI 上以1200波特进行通信?

    1.设置 CONFIG.UART_DIS = 1 (禁用 UART 通信)。

    禁用 UART 后、如何通过 AFE881H1在 SPI 上设置1200波特?

    主侧 SPI 时钟设置为1MHz

    使用 fosc 是 HSI16。

    在主器件(STM32U575)中、SPI MBR 设置为1MHz (16MHz/16)。

    阿莎 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    Joe 现在正在处理这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asha:

    我向您发送了一封 关于 AFE881H1开发人员联系的信息。  

    您可以在 E2E 论坛上接受我的连接、我会向您发送消息、告知您更多详细信息。

    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asha:

    我不确定我是否理解您沟通的背景。 您打算如何使用该器件? 您是否仅使用 SPI 进行通信? 或者、您是否正在尝试将 AFE881H1用作 UART 直通、通过 UART 输入和输出接收和发送 HART 信号?

    如果您仅使用 SPI、则无需为 UART 通信设置1200波特。  根据数据表、 您是否要使用7.3.5.9或7.3.5.10与器件通信?

    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我想使用 SPI 实现 HART 通信(7.3.5.9)。

    阿莎 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asha:


    第7.3.5.9节介绍了使用 SPI (无 UART)与接收 FIFO 和发送 FIFO 进行 HART 通信的基本方法。 请注意、还有另一种模式、在该模式下、您使用 SPI 与器件通信、而使用 UART 发送和接收 HART。

    在使用 SPI 模式的 HART 通信中、您通过直接写入 FIFO_U2H_WR (0x15)来发送数据、并从 FIFO_HGU_RD (0x2A)读取数据。 这些 FIFO 为32行长、9位宽。 通过使用 SPI 模式、您将不会使用 UART 通信、并会将 UARTOUT 设置为 IRQ。

    要管理 FIFO、应使用 IRQ 来向不同的通信事件(包括载波检测、请求发送、FIFO 状态等)发出警报。 使用 SPI 需要管理 FIFO 上的数据、这样就不会错过数据并且不会出现 GAP 错误。 第52页的列出了可用于触发 IRQ 以便发送和接收 HART 信号的不同通信事件。 IRQ 由 MODEM_STATUS (0x22h)的事件触发、但可以从 MODEM_STATUS_MASK (0x1F)屏蔽这些事件。 用于设置 IRQ 的 FIFO 水平可通过 FIFO_CFG (0x0F)进行设置。


    约瑟夫·吴