This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:0 DAC 计数下的 DAC8760IPWPR 在应该输出0V 时输出10mV

Guru**** 2337880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1263472/dac8760-dac8760ipwpr-at-0-dac-counts-is-outputting-10mv-when-it-should-be-outputting-0v

器件型号:DAC8760

我遇到了这样一个问题、即 0 DAC 计数的器件 DAC8760IPWPR 在本应输出0V 的时候输出10mV。 有人知道为什么、以及如何更正它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供电路原理图以及所使用的输出模式?

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟电源为单极电源:

    AVDD 上为+12V

    AVSS 上为0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您单击了、表明您的线程已解析。 是这样还是您仍在体验10mV 输出?

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我仍然有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在原理图中注意到的一个问题是、从 CMP 引脚到 GND 之间还应该有一个100 pF 电容器、因为 C29大于470 pF。 此外、对于 IOUT、您无需使用铁氧体磁珠、可将其替换为15 Ω 电阻器。

    您能否更详细地说明要向 DAC 写入哪些 SPI 命令?  

    谢谢。
    卢卡斯