This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8801:DAC8801的 RFB 值

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1264917/dac8801-rfb-value-for-dac8801

器件型号:DAC8801

DAC 内部的反馈电阻器的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhurani:

    RFB 值与 VREF 引脚看到的 R-2R 电阻梯的总阻抗相同。  该值为5kΩ±25%。  绝对值可能会有所不同、但它与电阻梯本身非常匹配。

    谢谢、Paul