This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J24:支持 TI-JESD204-IP 的 ADC 合适"K"值是什么。

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC34J24EVM, TI-JESD204-IP, ADC34J24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1264321/adc34j24-what-is-the-appropriate-k-value-of-the-adc-to-support-ti-jesd204-ip

器件型号:ADC34J24
主题中讨论的其他器件: TI-JESD204-IP

您好专家。

我正在使用 TI-JESD204-IP 评估 ADC34J24EVM + Xilinx ZCU102 FPGA 板 。

ADC34J24中提供的最大"K"值是多少?

我认为 JESD204B 中的 TX K 和 RX K 值应该相同。

这意味着 ADC34J24寄存器31h 中的"K"值和 "JESD_LINK_PARAMS.VH"中的"RX_K_VAL"值应相同。

我希望 RX_K_VAL = 32。

在"TI_204C_IP_ENTITY.SV"文件中、有一项通信表明

// 8B/10B 协议相关参数
//表示接收器
//注意:F*K 的值必须等于或
// GT_RX_DATA_WIDTH 的整数倍数

参数 PARAM_RX_K = 32、

当我需要125Mhz 采样频率时、ADC34J24的 F 为2。

我想上面注释中的 GT_RX_DATA_WIDTH 与"JESD_LINK_PARAMS.VH"中的 RX_LANE_DATA_WIDTH 相同

在本例中为64。 因此我得到 K=32。

但看起来 ADC34J24中的最大可用 K 为31。

我的理解是否正确?

如果是、是否需要更改 K=16和 RX_LANE_DATA_WIDTH =32?

谢谢你。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    一些注意事项。 如果通道宽度为64、则提供的参考时钟必须为 SerDes/80。 如果宽度为32、则参考时钟应为 SerDes/40。 Datawidth 必须是 K*F 的整数倍数。 如果将 K 设置为16、则无论 F 值是2还是4、结果都将是32或64、都是64数据宽度的整数倍。 我认为此器件的最大 K 值应该是31、但让我来确认并与您联系。 持续关注。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    此器件的最大 K 值实际上为31、因此应将 K 值减小到16。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您的答复。 非常感谢您提供的信息。

    我不清楚的一点是、

    =>注释  

    // F*K 的值必须等于 GT_RX_DATA_WIDTH 的整数倍

    =>您说了什么

    // Datawidth 必须是 K*F 的整数倍数

    我想32不是64的整数倍数、而64是32的整倍数。

    您能说明一下吗?

    如果可以、我倾向于 K=16、F=2、 RX_LANE_DATA_WIDTH=64。

    谢谢你。

    --

    杰森·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    这将很有效。 为了澄清前面的注释,数据宽度可以是 K*F 的整数因子(乘或除)。 因此、当 K=16、F=2、数据 witdh = 64时、就可以计算。