This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08100:有效数据计时窗口

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1265156/adc08100-valid-data-timing-window

器件型号:ADC08100

大家好、我计划将 ADC08100与 FPGA 进行连接。 采样频率为100 MHz、我正在分析时序是否稳定且符合。

不过、查看数据表中的值后、我发现此器件很难使用。

在规范中、它指出、在上升沿之后、数据保持有效4.4ns、这意味着不能在下降沿读取数据。  

它还表明、在上升沿之后、数据在8.5ns (最坏情况)后有效。

在10ns 周期内、这是否会为 FPGA 留下1.5ns 的窗口来读取数字线路? 如果包含传播延迟、则证明是非常难以实现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、您好!

    Tod 规格是指在时钟上升沿之后数据在数字输出端就绪的时间。 一旦数据准备就绪、下一个上升沿可被用于采样输出数据、此数据将保持有效大约4.4ns。  

    此致、

    大卫·查帕罗