This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65:TI-JESD204-IP 是否可用于 FPGA 设计以连接到 ADS52J65?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1265276/ads52j65-can-ti-jesd204-ip-be-used-for-fpga-design-to-interface-to-ads52j65

器件型号:ADS52J65

团队、

我在以下地址的"支持的产品和硬件"中未列出 ADS52J65:
https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP#downloads

您能否确认是否 支持 ADS52J65?
那么需要进行哪些调整呢?

提前感谢、

A:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TI JESD204 IP 不支持 ADS52J65。 客户将必须使用 Xilinx (AMD)或 Altera (Intel)的 JESD IP、具体取决于其 FPGA 平台。

    如果需要、我们可以与客户共享一个设计文档、其中介绍了如何 在其固件中集成 Xilinx JESD IP。   

    谢谢。  

    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、
    感谢分享的离线 Xilink 调整的文档,将有助于提出!

    Br、

    A: