This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90100:GPIO 引脚 D0至 D6作为数字输入

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP90100, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1263573/lmp90100-gpio-pins-d0-d6-as-digital-inputs

器件型号:LMP90100
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

您好!  

是否有 GPIO 引脚 D0-D6 CMOS 输入?  

我们想知道当配置为输入时、将它们悬空是否会出现问题、例如不确定的状态和 ESD 损坏。

此致、

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan Islas、

    我相信我已经回答了您的同事 Noah 提出的这个问题: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1248378/lmp90100-channel-scan-order-doesn-t-seem-to-follow-first_ch-to-last_ch

    LMP90100在 GPIO 引脚上没有内部上拉/下拉电阻器。 您也不应让这些引脚悬空。 将每个引脚连接到某个电压电平(GND 或 VIO)。 您还可以将 GPIO 设置为数字输出、允许其浮动

    虽然听起来您的设计好像不太顺利、但我还是建议您选择我们较新的此器件系列 ADC ADS124S08。 与 LMP90100相比、这在各个方面(特性、性能、功率、尺寸)实际上都是一款更好的器件。 如果不是该当前项目、我会考虑在未来设计中使用这款较新的 ADC

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、非常感谢您的回答。 非常有帮助。  
    将牢记您为我们的下一个设计推荐的较新 ADC。  

    阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan Islas、

    我很高兴我们能提供帮助!

    -Bryan