This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8699:SRC 内部时钟问题

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8699

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1263519/ads8699-src-internal-clock-problem

器件型号:ADS8699

尊敬的专家:

我想将 ADS8699用作 SPI 主器件、将 MCU SPI 用作从器件。 从数据表中、我发现 ADS8699 RVS 引脚可以将时钟作为 SPI 时钟信号发送、而 RVS 来自内部时钟(图6-8)。

我的问题是:

CS 被 拉至低电平后、RVS 引脚可以 输出与输出数据同步的时钟。  如果 CS 保持低电平,RVS 引脚可以输出多少个时钟数?  

因为 输出 数据是32位的,所以 RVS 时钟编号是32,正确吗? 或  RVS 时钟 输出直到 CS 拉 至高电平?

谢谢你。

丽龙市


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lilong,

    感谢您的发帖。

    当 CSn =低电平时、RVS 只输出足够的时钟脉冲来读取所有数据。 时钟数量将取决于您将器件配置为单 SDO 模式还是双 SDO 模式。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan、

    感谢您的回答。

    ADC  配置 为 单 SDO 模式。  RVS 只输出足够的时钟脉冲来读取所有数据,这意味着 时钟脉冲为32,这是正确的吗?  

    另一个问题是、ADC 支持 菊花链连接。    如果 CS 保持低电平、如果两个 ADC 采用菊花链连接、RVS 会输出64个时钟脉冲吗?

    谢谢你。

    丽龙市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 请允许我对此进行检查、下周同一时间再见。

    此致、

    瑞安