This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:/DRDY 的/SYNC 效应频率(数据速率)

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1265551/ads1274-sync-effect-frequency-of-drdy-data-rate

器件型号:ADS1274

尊敬的专家:

我最近使用 ADS1274进行4通道采集。  但遇到关于/sync 的一个奇怪现象。

ADS1274处于 SPI/TDM/固定、高分辨率模式。 使用 CLK 频率27M 时、数据速率和/DRDY 频率约为52.7K、如图所示、这很好。 (黄色为 DRDY、蓝色为 SCLK)

  

此时、/SYNC 引脚悬空。 其电压为~3.3V。  

如果我向/SYNC 施加低电压(例如 GND)、/DRDY 将变为高电平、SCLK 消失。 也可以、因为根据数据表、/DRDY 将在/SYNC 下降沿变为高电平、并且我的 MCU 在没有 DRDY 下降沿的情况下不会产生 SCLK。 如果我让/SYNC 引脚再次悬空、/DRDY 和 SCLK 信号恢复正常。  

奇怪的 现象 是、如果我对/SYNC 施加高电压(例如 VCC 3.3V)、/DRDY 频率会降低约420Hz、远低于预期的52.7K。 当然、SCLK 在正常/DRDY 下运行良好。

进一步测试后、我发现有些/DRDY 丢失、就像这张图片一样、只捕获了两个/DRDY 信号。   

那么、我的问题是如何控制/SYNC 引脚。 如果直接将引脚连接到 MCU 的通用 IO 引脚、看起来好像失败了。

谢谢。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jun、您好!

    /SYNC 引脚应始终被驱动为高电平(VCC = 3.3V)或低电平(接地)。  如果/SYNC 引脚或任何其他数字输入引脚悬空、则 ADC 将无法正常工作。  SPI 模式的以下所有引脚都需要连接或驱动到 IOVDD (假设电压为3.3V)或接地。

    加电和电源电压稳定在建议的电压电平范围内后、请确保将所有数字输入引脚驱动至适当的逻辑电平。  然后使/SYNC 引脚生效(脉冲低电平)以正确复位 ADC。

    如果可能、请发送原理图图片、我可以仔细检查您的连接。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  Keith 的 快速回复。 我确保驱动所有数字输入引脚。

    在进一步的测试中、我发现来自 MCU 的驱动/SYNC 引脚的 IO 信号 以与 SCLK 相同的速率振荡。 我想 ADS1274的/SYNC 检测电路 非常敏感? 如果找到下降沿@Ω/SYNC、则/DRDY 将变为高电平。 这会导致/DRDY 无法正常变为低电平。

    因此我添加了一个电容器来过滤来自 MCU 的 IO 信号。 这样、/DRDY 速率现在是可以的、约为52.7K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    很高兴您能够使 ADC 正常工作。

    此致、
    基思