This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305L25-Q1:技术咨询

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1305L25-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1264424/amc1305l25-q1-technical-consult

器件型号:AMC1305L25-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC1305M25
  • 实际上、有一个应用项目、我们使用 TI 芯片 AMC1305L25-Q1、其数据表随附。
  • 我们对 pin13 CLKIN 有一个疑问、该引脚13请求向20.1MHz 使用5MHz、如数据表中所示。但是、由于 VT 的器件限制、我们将使用1MHz 进行测试。
  1. 如果我们使用1MHz 触发测试至引脚13 CLKIN、则芯片的功能是否可用?
  2. 如果是、从芯片的角度来看、您会看到什么风险?
  3. e2e.ti.com/.../amc1305m25_2D00_q1.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的晨阳:

    感谢您的提问。  我假设提供一个小于5MHz 的时钟可能会导致 DOUT 不正确/无 DOUT、并且可能不符合数据表中的器件规格、因为您将在建议条件之外运行。 我们建议至少使用5MHz CLKIN、因为这就是该器件的用途。 但是、我将尝试在末端提供一个1MHz 时钟、看看行为是怎样的、然后还给您。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。

    实际上、我们试过 使用1MHz 测试 DOUT、DOUT 波形状态几乎与5M/10M/20M 相同、这就是我提出这个问题的原因。  

    当然、我期待您的测试结果和进一步的评论。

    此外,我什么时候才能从你身边得到结果呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的晨阳:

    我今天晚些时候会给您回复!

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的晨阳:

    感谢您的耐心等待。 我们看了1MHz CLKIN 下的 DOUT。 它似乎像你看到的一样正常工作。 很好。 但是、当工作温度过高时、可能会开始出现问题。 在建议的条件之外运行时、很难预测或保证器件的行为。

    我希望这对您有所帮助!

    此致!
    萨米哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samiha、

    感谢您的巨大努力,这是好的有这样的信息.  更重要的是、我还有其他一些担忧。

    问题1:此外、您一般如何在数据表中定义参数范围? 如果不是机密信息、您能否给我一些解释。

    Q2:我假设这是由典型应用测试设置的、您是否在所有温度范围内都使用建议条件之外的条件进行测试? 这对我来说非常有价值、您能和我分享一些信息吗?  提前感谢您。

    Q3:最后但同样重要的是、TI 是否可以 承诺接受这种具有1M 时钟测试的故障样片、该测试将从量产线离线进行?  

    ‘s 尽快得到答复,过一个愉快的周末。  

    此致!

    晨阳.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的晨阳:

     电气特性表的顶部显示了器件规格所述的条件、例如数据表的第7.10节标题下。

    如表7.3所示、器件指定的温度范围为-40C 至125C。

    我不完全理解您的上一个问题、但我们建议以数据表中建议的 CLKIN 速度使用器件:5MHz 至20.1MHz、以确保器件性能符合预期。

    此致!

    萨米哈