This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:感应 ADC&#39悬空输入通道时会发生什么情况?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266101/adc128s102qml-sp-what-happens-when-sensing-the-adc-s-floating-input-channel

器件型号:ADC128S102QML-SP

你好。

我目前正在使用 ADC128S102QML-SP。

我想了解它在输入通道中读取空通道时的行为。

我已经向 VD 和 VA 施加5V 的电压、似乎感应悬空通道会导致输出约为3V。

我需要验证这是否与 ADC128S102QML-SP 的特性一致。"

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunji:

    您会看到正常行为、而且这不限于  ADC128S102QML-SP。  这不是正常表征的特性、但大多数 ADC 将在输入断开时提供接近中量程的转换结果。